This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:TI - DP8.3867万显示问题

Guru**** 2544860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086523/dp83867e-ti---dp83867-bring-up-issues

部件号:DP8.3867万E

大家好,

 

晚上好,

 

我们迫切需要您对TI - DP8.3867万提出问题的支持。 我们正在使用Arria10英特尔芯片组FPGA与TI PHY芯片进行接口。

我们在启动过程中捕获了信号。 如果我们错过了任何一个(与Shinu Mathew vmshinu@ti.com在 邮件中共享的捕获),请浏览捕获并建议调试说明?

 

此外,我们无法访问MDIO寄存器。 我的团队说,使用了NIOS软件,他们不熟悉MDIO寄存器访问权限。 如果您对如何访问MDIO寄存器有任何意见,这将非常有用。

 

 

此致

Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主板启动时,我们会看到RGMII RX_CLK信号上的2.5MHz时钟信号。 这证明配置不是100 %。 PHY必须自动协商至1000Mbps,这必须在RX_CLK上从PHY芯片到FPGA MAC上产生125MHz。 到目前为止还没有做到这一点。

    请提示或分享任何想法,以使此MDIO寄存器从FPGA到PHY芯片的读写操作。 目前我们无法进行MDIO通信,因为没有人知道如何与NIOS进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    所有SMI详细信息均位于数据表的8.4 2部分。 请确保FPGA可以遵循第节中设置的要求。 另一件需要注意的事情是DP8.3867万E设置的PHY地址。 这是通过捆扎设置的,如果尝试与PHY通信时使用错误的地址,将导致无响应。  

    切换至链路问题时,您能否确认您能够看到CLKOUT引脚以及电源是否处于所需电压? 您将PHY连接到了哪些链路合作伙伴? 使用的电缆是什么(长度和类型)?

    是否可以附上示意图以供审查? 同时,我将就范围捕获事宜联系FAE。

    另一个有用的参考是SNLA246。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome

    请查找我的在线回复。

    在我们的MDC中,开机后,即PHY重置取消确认后,在迹线上看不到MDIO。 是否必须在通电后查找MDC,MDIO信令?

    我们的产品使用NIOS软件和客户端提供的以太网IP。 如果必须进行任何MDIO通信,则必须从客户端以太网IP驱动。  但不幸的是,FPGA团队成员无法启动此事务来读取任何内部寄存器。

    PHY地址设置为0000。 请参阅以下示意图中的束带设置

    电源非常完美。 请参见以下快照中的测量值。

    未选中CLOKOUT。 我们没有指定任何测试点。 无法使用探头进行捕获。 如有可能,请提供任何想法以捕捉。

    将合作伙伴从外部板上链接。 我们主板上的FPGA芯片是客户端(从机),而外部桥接板上的FPGA芯片是主机。 使用的电缆为5e类。 我需要检查它的长度。 我稍后会再作讨论。

    示意图随附以供参考。

    由于链路未建立,RGMII_RX_CLK显示2.5MHz。我们无法检查任何RGMII信号及其计时,因为这些信号没有启动和运行。 我假设这是因为PHY芯片未进行100 % 初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您分享您的示意图。 我希望最迟在EOD 3/25之前获得有关这方面的反馈。 是否也可以分享全面的计量吸入器分节? 我想看看磁性配置以及这些信号的终点。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA侧面介质独立侧面连接

    下面所示的块级连接从以太网PHY芯片到RJ45

    RJ45连接如下所示。 但我们在RJ45中发现了引脚分配错误。 我们制作了外部电缆来解决这个问题。

    我们进行了电缆连接交换,以实现预期连接。 但PHY芯片配置仍不完美。

    请问您是否收到了我与FAE (shinu Mathew) vmshinu@ti.com分享的PPT? 如果不是,请在本chat.ds所附的PPT中找到相同的内容

    Srikanthe2e.ti.com/.../TI-PHY_2D00_DP8.3867万_5F00_chip-Measurements.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我错过了添加磁性原理图。 请在此处找到相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    感谢您提供示意图。 期待尽快获得您的反馈!

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    在没有测试点的情况下,探头超时的最佳方法是直接使用引脚。

    这将是我看到的唯一连接方式。 由于链路和SMI似乎是您面临的问题,我想进行基本检查以确保PHY正常工作。

    -PHY的自动协商功能似乎已启用。 您还可以在断开电缆连接时探测MDI针脚,以查看是否存在FLPS。

    您提到在取消确认重置后未看到MDC和MDIO。 MDC是由外部控制器而不是PHY提供的信号,因此您需要咨询提供外部控制器的特定供应商。 如果外部控制器正在发送clk信号和MDIO信号进行读取,但PHY没有响应,那么我们可以查看更多未初始化PHY的信息。 但是,如果线路始终较高,则我建议查看控制器。

    -请同时确保MAC在PHY加电期间未发送任何数据包。 这会干扰捆扎计时,如果节点上的电压不是由带式电阻器网络单独驱动,PHY可能会漏采样。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome,

    我可以为以太网接口收集几个测量值。 偏置电压正常。 MDC时钟由具有4.8MHz的控制器驱动。 但是,MDIO被高得令人震惊。 在MDIO上未看到任何事务。 请参阅以下测量值,并告诉我是否有任何可疑之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    MDIO还由外部控制器驱动,用于通信的前半部分。 只有在读取时PHY才控制线路。

    您需要检查外部控制器,因为它将驱动线路。 如果从不切换MDIO,则表示外部控制器不会轮询PHY。 有关MDIO和MDC的时序图,请参阅表3以及图17和18。

    您还可以确认是否存在CLKOUT信号吗?

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome,

    在远程位置进行测试。 我没有收到结果,因为这项测试一直处于暂停状态。 下周我们恢复测试后,我将立即确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的更新。 我期待着你们的成果。 如前所述,请查看外部控制器,因为MDIO似乎没有切换,请与相应方联系。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome,

    我发现我的主板中有一些长度不匹配。 长度匹配超过20毫秒。 我正在使用5个以太网端口。 长度记录在随附的PPT中。 您能否确认现有的路由长度匹配偏差对于1000mpbs是否正常? 这是否是以太网链路未启动的原因?

    e2e.ti.com/.../RGMII-Design-details.pptx

    此致

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 请参阅9.2 1部分了解2.2 布局指南。

    此致,

    Gerome