This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:TCA9545A问题

Guru**** 2666505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097380/tca9545a-question-of-tca9545a

部件号:TCA9545A

尊敬的团队:

同时使用TCA9545A作为电平转换器时,如果信号输入标准与0.7VCC冲突,如何理解Vdpum和Vdpux之间的关系? 前者能否比后者小? 谢谢!
例如,VCC=2.5V,Vdpum=1.8V,Vdpubx=3.3V是VCC必须等于Vdpum,然后Vdpux大于Vpass所需的使用限制

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有五个上拉电压都可能高于TCA的电源电压。

    设计电路的最简单方法是为TCA提供最低电压(在您的情况下为1.8 V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    正如克先生所指出的那样。 在Vcc上为TCA9545A使用1.8V电压是最简单的答案。

    数据表中的图17显示,在Vpass上电压大约为1.8V时,Vcc需要2.7V或更低电压才能支持1.8V电平转换。 在Vcc为2.5V时,SDA/SCL的VIH为1.75V,仅1.8V Vdpum勉强满足。

    我的建议与克利姆先生的建议一致,即仅在Vcc上使用1.8V电压来满足电平转换要求,并在VIH阈值上提供更多的利润空间,因为RC常数在接近Vcc时会显著降低。

    -Bobby