This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:OCK时钟输出存在疑问

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096875/tfp401-odck-clock-output-doubts

部件号:TFP401

大家好,

在我的设计中,TFP401配置为DFO输入引脚低;这意味着OCK时钟持续运行。 当没有连接视频输入时,我测量的频率约为1.5 MHz;问题是,在长时间使用后,该频率有时会下降到大约500 Hz。 如果逻辑与这个时钟相联系,我的情况就是如此,在拟订过程中可能会出现错误。 问题是:这是一个已知问题吗? 是什么原因造成的? 除了使用内部振荡器进行时钟逻辑之外,我还能解决吗? 我认为系统的重新设计更加优雅,但我希望尝试了解当前实施的错误

此致

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio

    如何控制/PDO引脚? 驱动/PDO引脚低将使所有输出引脚(CTL1和SCDT除外)进入高阻抗状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,/PDO引脚保持未连接;根据数据表第4页,我们依赖于内部上拉("当/PDO保持未连接时,内部上拉将TFP401A默认为正常操作")

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio

    如果/PDO引脚未连接且输入未连接,则您将有一个空闲运行时钟方案,并且TFP401输出状态不保证。  

    但是,您可以使用SCDT输出(指示链路已禁用或链路未激活),并将其直接与PDO输入绑定,以便在链路未激活或电缆断开时禁用输出驱动程序。 在这种情况下,输出将为高阻抗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您确认自由运行时钟没有稳定频率,因此即使它不是原始计划,我也不会在后续逻辑中使用它,从而避免了问题。

    此致

    Fabrizio