This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:陶瓷电容器是否可用于TRS232E充电泵和电源线?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097576/trs232e-can-ceramic-capacitor-be-used-for-trs232e-charge-pump-and-power-line

部件号:TRS232E

大家好,

我的一位客户正在考虑将TRS232E用于他们的新产品。
他们有以下问题。 请你给我答复。

问: 陶瓷电容器能否用于TRS232E充电泵和电源线,而不是钽电容器的电解?
   我们希望使用尺寸更小的电容器。

非常感谢您的回复。

此致,
Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    是的 ,可以使用陶瓷-请参阅数据表第8页的摘录:

    仍然建议客户使用参考值来表示电容器电容值-但它是否具有陶瓷并不重要。 额定电压比预期值高一倍,也会防止陶瓷电容器降额过高。  

    最佳,

    Parker Dodson