This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:SN75DP119外部电缆的长度是否可以达到1.5 m ?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097407/sn75dp119-can-the-length-of-the-sn75dp119-external-cable-reach-1-5m

部件号:SN75DP119

dears,

1. SN75DP119外部电缆的长度是否可以达到1.5 m ?

2. 为获得最佳性能,SN75DP119的设计是否要求将其置于当前的中心位置(每侧都是75 cm)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您尝试支持的数据速率是多少?此1.5 m 电缆在该特定数据速率的Nyquist频率下的插入损耗是多少?  

    谢谢

    David