This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.0 和平和3.2 和平要与主机控制器连接的TI器件?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097060/any-ti-devices-for-an-usb3-0-phy-and-an-usb3-2-host-controller

主题中讨论的其他部件:TUSB7340TUSB1310A

您好,

我的客户正在寻找3.0 的和平和3.2 的主机控制器。
TI是否为他们推荐了任何器件?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hirano-san,

    我们没有 可用的3.2 1主机控制器。 我们确实将TUSB7340用作USB 3.0 PHY/主机控制器 ,但是此设备是NRND,支持非常有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有TUSB1310A USB 3.0 PHY:  https://www.ti.com/product/TUSB1310A ,但由于发布的勘误表,并且符合早期版本的USB 3.0 规范,它也是NRND。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik,JMMN,

    我明白了,非常感谢!

    此致,

    K.Hirano