This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:此MUX芯片是否也适用于2.0 ?

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096006/tmuxhs4412-is-this-mux-chip-also-for-hdmi2-0

部件号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他部件: HD3SS215TS3DV642

尊敬的先生:

在TMUXHS412数据表中,其应用:

8.1 应用程序信息

TMUXHS4412是一种可用于路由的模拟4通道高速mux/Demux类型的交换机

电路板上两个不同位置之间的高速信号。 TMUXHS4412可用于许多

高速接口包括:

  • 外围组件高速互连(PCIe)第1.0 代,2.0 ,3.0 ,4.0
  • USB 4.0
  • 通用串行总线(USB) 3.2 Gen 1.0 ,2.0
  • 串行ATA (SATA/eSATA)
  • 串行连接SCSI (SAS)
  • 显示端口(DP) 1.4 ,2.0
  • Thunderbolt (TBT) 3.0
  • MIPI摄像机串行接口(CSI-2),显示器串行接口(DSI)
  • 低压差分信号(LVDS)
  • SerDes成帧器接口(SFI)
  • Ethenet接口

在以上应用中,没有提到HDMI mux/demux,它是用于mux或Demux 2.0 接口?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于2.0 ,请使用HD3SS215或TS3DV642。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我曾见过您提到过mux/demux IC ( HD3SS215或TS3DV642),但我想找到一个通用mux/demux IC用于高速信号,您能解释一下为什么UXSS4412不能TMx/Demux 2.0 信号吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    HDMI是3.3V直流耦合接口,因此其共模电压为3.3V,超出TMUXHS4412共模电压范围。  

    TMUXHS4412也不提供HPD,DDC或CEC总线的多路复用。  

    因此,从电气和设计实施的角度来看,TMUXHS4412不符合HDMI设计要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,先生

    我还有一个问题:如何mux、解复用  交流耦合 或 直流耦合高速差分信号,例如,DP是交流耦合的,但HDMI是直流耦合的。

    我可以理解,MUX/Demux IC CAN多路或多路直流耦合信号,所有信号电平,正负信号, 都 高于0零电压,,但交流耦合信号是共模电压为零电压。  负信号如何通过MUX/DEMUX IC?

    谢谢。

    David

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我整理了几张幻灯片来解释MUX AX耦合,这是否有帮助?

    e2e.ti.com/.../AC_5F00_Coupling_5F00_Placement.pdf

    谢谢

    David