This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:如果客户想要将DS90UR241连接到PECL,那么哪一个sn65lvdx10x是最佳选择?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, SN65LVDS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097243/sn65lvdt100-if-customer-want-to-link-ds90ur241-to-pecl-which-sn65lvdx10x-is-best-choice

部件号:SN65LVDT100
主题中讨论的其他部件:DS90UR241SN65LVDS101

您好,专家,

我的客户采用了新设计,将使用 DS90UR241 来链接 PECL,他们正在考虑哪 种sn65lvdx10x是最佳解决方案。 因为有4种不同的设备,如下所示。 请建议哪一个是合适的设备。

否则,客户想要检查 PECL和 LVDS电压转换是否需要添加额外的输入电压(Vcc)? 是否有任何节能设计?  

非常感谢。

如您所见示例示意图,设备需要Vcc,是否有任何设备没有电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SN65LVDS101具有LVPECL输出,有关 详细的详细信息,请参阅第6节“设备选项”。 所有设备都需要一些电源,图表是一个简化的参考图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 马利克!