This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DFP+入口和出口的寄存器设置

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS100DF410, DS110DF410, DS125DF410, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096994/ds110df111-register-setting-for-ingress-and-egress-of-dfp

部件号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件: DS100DF410DS110DF410DS125DF410DS125DF111

大家好,

请就下面我的问题向我提出建议。

我将使用带SFP+模块的1G/10 G基本以太网DS110DF111。

表7中说明了寄存器设置过程。 10.3125 - Gbps
前端口入口配置顺序和表8。 10.3125 - Gbps
文档SNLA323–2019年3月上的前端端口出口配置序列,
“DS110DF111,DS125DF111,DS100DF410,DS110DF410和DS125DF410
编程指南”。
我在本文档的0x60到0x64注册表中没有找到任何描述。

同时,我怀疑从0x60到0x64的注册可能需要
与1.25 Gbps对应的程序值,如0x00,0xb2,0x90,0xB3,0xCD
和10.3125 Gbps。
寄存器地址0x60到0x64是否可以保留为默认值(0x00s)?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mita,

    您可以将寄存器0x60至0x64保留为默认值,因为您使用的是1.25 Gbps和10.3125 Gbps。  对于通用数据速率,可以通过寄存器0x2F[7:4]配置设备。  我在DS110DF410中添加了一个表格,该表格可供参考,尽管DS110DF111的默认寄存器值对于您的用例来说已经足够了。  寄存器0x60-0x64主要用于配置 CDR以锁定自定义数据速率。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew San,

    感谢您的回答。

    我已经知道了。

    Mita