This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:PHY功能模式和寄存器访问

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097275/dp83tc812s-q1-phy-functional-modes-and-register-access

部件号:DP83TC812S-Q1

您好,

我正在为DP83TC812S-Q1芯片开发PHY驱动程序。 我有一个关于访问寄存器(通过MDIO)的问题。

从数据表中的功能模式描述中,在重置或通电后,芯片将进入待机状态。

1.如何验证设备是否处于待机状态?

2.从数据表中,在待机状态下,SMI/MDIO功能应该可以正常运行。 这是否意味着通过MDIO进行的寄存器读/写将在此状态下工作?

谢谢!

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,  

    只要设备开机,寄存器读写就会工作。  

    验证它所处的状态,您必须读取状态寄存器。  

    最佳,

    Alon