This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未使用的CC1/CC2

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096930/unused-cc1-cc2

部件号:TPD6S300

我正在使用用于USB Type-C端口保护装置的TPD6S300。

从CC1和CC2的数据表中,“CC1/CC2 OVP FET的系统侧。 连接至CC/PD控制器的任意一个CC针脚”

我不使用任何PD进行此设计,因为我不会实施Thunderbolt。

我应该如何处理CC1/CC2信号? 是否可以将其绑定到C_CC1和C_CC2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    C_CC1/2应连接至Type-C连接器的CC针脚,CC1/2应连接至控制器的CC针脚。

    此致。