This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:OUT1 VOD设置

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096697/lmh1218-out1-vod-settings

部件号:LMH1218

大家好,

程序员指南仅显示0x84[6:4]的4种模式,如下所示。
是否可以设置其他值? (例如 10,30,50,70)



https://www.ti.com/lit/ug/snlu174b/snlu174b.pdf


此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    我正在搜索描述此注册表的有效值的任何未发布文档。    我将在24小时内跟进。

    此致,

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholaus-San,

    感谢您的支持。
    我将等待您的信息。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    遗憾的是,内部文件中有关此注册表的信息甚至比编程指南中的信息少。  《编程指南》中的选项似乎是唯一可用的选项。

    我能问您为什么要将值更改为建议值以外的值吗?

    此致,

    Nicholaus