This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:请您解释一下如何翻转?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097303/tusb1064-could-you-please-explain-how-to-be-flippable

部件号:TUSB1064


您好,专家,

关于翻转能力,我有一些问题。 如您所见,下面是对翻转能力的描述。 但什么是"UFP_D针脚分配E"? 我在数据表中看不到太多详细信息。 它是否与原始设备或硬件相关? 如图28所示, 是否仍需要PD控制器? 我们是否对此有更多的详细信息,因为这很难理解? 谢谢。

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气

    USB Type-C支持正常和翻转方向。 PD控制器通过CC1和CC2处理方向,然后正确配置TUSB1064 (通过GPIO或I2C模式)。 还需要PD控制器来支持USB Type-C DisplayPort (DP) Alt模式实施。

    由于USB Type-C支持DP Alt模式,分配C和E定义DP通道到DFP (源)和UFP (汇)的Type-C连接器的映射。

    您可以观看此TI培训视频,快速了解USB Type-C, https://training.ti.com/getting-started-usb-type-c

    谢谢

    David