This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:使用硬件提供的用例进行确认

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096986/sn65dsi86-confirm-with-use-case-from-hw

主题中讨论的其它部件:SN65DSI86

您好,David:

我需要与您确认列表使用案例。

1. DSIA (RX)链路与 SOC (DSI0 TX),DSIB (RX)链路与SOC (DSI1 TX)

如果我将SN65DSI86设置为"Dual DSI"设置(左/右),我只传输DSI0数据...并设置(0x3D RIGHT _CROP)以屏蔽DSI B视频,

结果是否正常? (s):表示有信号数据,(N):表示没有任何视频数据

(1)设置双通道(L/R)  

DSI0 (S)(1080)-->DSIA (S)

                           ---> DP (1080p显示器)(确定?)(在显示器上显示所有1080p图片或半屏图片)

DSI1 (N)-->DSIB (0x3D R cROP)

(2)设置双通道(L/R)  

DSI0 (N)-->DSIA (0x3E L裁切)

                           ---> DP (1080p显示器)(确定?)  在显示器上显示所有1080p图像或半屏图像)

DSI1 (S)(1080)-->DSIB (S)

 

(3)

设置双通道(L/R)  

DSI0 (S)(1080)-->DSIA (S)

                           --> DP (3160 (4K)显示器)(确定?)  在 显示器上显示4K图片)

DSI1 (S)(1080)-->DSIB (S)

===================================================================================================================================

提问要点:

1.在设置双通道(L/R)时,2通道必须都有信号?

2.如果我们只想显示通道B,如何操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在双通道L/R模式下,如果您仅在通道A上发送数据,则仅显示显示屏的左侧部分。

    当配置为双DSI通道时,SN65DSI86将使用来自通道A的VSS,VSE和HSS数据包。DSIx6将使用通道A事件在DisplayPort接口上重新创建相同的时钟。 来自通道B的VSS,VSE和HSS数据包用于在内部将通道B上的数据与通道A对齐。因此,不能仅在通道B上显示。

    谢谢

    David