This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:绝对额定值表中的DS250DF250注释。

Guru**** 2949840 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097249/ds250df230-ds250df250-comments-in-the-absolute-rating-table

部件号:DS250DF230

大家好,

请帮助您了解此评论的含义:

(2)如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。

 

  1. 我想知道这种放松要求是否仅适用于最小电压(-0.5V),如果电流非常小,例如0.1mA),则可能低于-0.5V。
  2. 对于MAX +6.5V限制,我们是否可以使用高于6.5 V的电压V输入来连接组件,但电流非常小,如0.1mA。

谢谢。

B.R.

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    您能否说明这是用于哪种设备?  我在TI.com上找到的DS250DF230数据表似乎与您的帖子中包含的内容不匹配。

    谢谢!

    已绘制