This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C加速器

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9416, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096990/i2c-accelerator

主题中讨论的其他部件:TCA9800, TCA9416, TCA9406

您好,

我们正在寻找I2C加速器来确保上多个设备的数据完整性
I2C总线 如果您有任何问题,请告诉我。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800/1/2/3可用作加速器;当您将所有A引脚(SDAA/SCLA/VCA/EN)接地时,只有B引脚上的电流源处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop,您好!

    除了克里门提到的TCA980x系列之外,我们还有TCA9406和TCA9416,它们具有上升时间加速器,有助于支持1MHz I2C速度(TCA980x限制为400kHz)。

    -Bobby