This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:用于测试(LX16EVK01)开发板的建议设备

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097013/ds92lx1621-suggested-equipment-for-testing-the-lx16evk01-development-board

部件号:DS92LX1621
您是否有任何建议用于测试(LX16EVK01)开发板的设备? 
例如:
1.设备将并行数据发送至DS92LX1621 TX演示板。
2.如何确认
DS92LX1622 RX演示板数据输出正确(与设备并行数据相同)?
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先将图像传感器直接连接到微控制器,然后通过评估套件。 检查图像是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助建议图像传感器和MCU型号,谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chen:

    您必须联系相机供应商和处理器制造商,以获得与我们的SER/DES设备配合使用的特定部件建议。 我们的SER/DES部件支持数据表中指定的并行16位输入/输出,因此您可以向制造商提供规格并获得建议。

    最佳,

    Justin Phan