This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:最小传播延迟?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096628/sn65lvds4-minimum-propagation-delay

部件号:SN65LVDS4

大家好,

请查看SN65LVDS4数据表,哪个VDD用于延迟规格?

在数据表中,没有最小值,但提供了传播延迟的最大值。 请您为以下条件提供一个最小值,并为该条件采用最大预期值(如果该条件的速度变慢):

  • 电源电压VDD = VCC = 1V8
  • 封装:SN65LVDS4RSE

谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    对于数据表,规格VDD和VCC在上表中相同。  这是视频应用程序吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,没有视频应用程序! 您能否提供Vdd=Vcc=1.8V的最小建议延迟时间?

    谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    客户可以估计1.8V时最小推荐延迟为~ 1.9 ns