This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:启用,Tx和Rx之间的延迟时间

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097177/thvd1550-delay-time-between-enable-tx-and-rx

部件号:THVD1550

是否有任何文档可定义Enable (启用),Tx (Tx)和Rx信号之间的关系? 瞬态期间信号之间需要多长时间的延迟! 谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些在数据表的7.8 部分中指定;另请参见图14,15,17和18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    正如Clemens所说,请参阅数据表7.8 部分中的表格,其中应包含您所需的所有信息。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett