This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:电流输出驱动强度

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096904/fpc402-current-output-drive-strength

部件号:FPC402

大家好,

是否可以更改/控制OUT_A和OUT_B上的当前输出驱动器强度?

数据表提到+/-2mA,但我们希望提高这一电流,以获得更多的电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph,您好!

    这是用于保证VOH和VOL范围的测试条件,如数据表中所述。 在生产中检查此范围。 建议使用此标准。 如果您想要获得更高的接收器或源电流,请考虑使用FPC输出A或输出B之后的外部缓冲器

    此致,Nasser