This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5868万-Q1:反向电流阻塞

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096800/tps25868-q1-reverse-current-blocking

部件号:TPS2.5868万-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2.5858万-Q1TPS2.5869万-Q1

大家好,

TPS2.5868万-Q1是否在USB输出端口和内部MOSFET上具有反向电流阻断功能?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    是的,您可以参考数据表。

    巴西,

    库诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuno,  

    明白了,谢谢。

    顺便说一句,我还有一个关于USB负载开关的问题。

    我的客户需要 为 USB C型和1.2 A型(支持的各种要求)提供设计,因此我认为TPS2.5868万-Q1应该是一个合适的解决方案。

    但是,与TPS2.5869万-Q1不同,TPS2.5858万-Q1没有USB负载开关控制功能,我想知道我的客户是否需要额外的负载开关来控制USB Porta和端口B的开/关?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    是的,您可以使用TPS2.5868万-Q1来满足此要求,而且此器件确实只有一个完全EN开关,如果您拉此EN,端口 B将输出5.1V,对于端口A,当其在CC引脚中有RD时,它也将输出5.1V。 并且您不需要添加额外的负载开关来控制端口A和端口B

    巴西,

    库诺