请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.5868万-Q1 主题中讨论的其他部件: TPS2.5858万-Q1, TPS2.5869万-Q1
大家好,
TPS2.5868万-Q1是否在USB输出端口和内部MOSFET上具有反向电流阻断功能?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
TPS2.5868万-Q1是否在USB输出端口和内部MOSFET上具有反向电流阻断功能?
此致,
您好,Kuno,
明白了,谢谢。
顺便说一句,我还有一个关于USB负载开关的问题。
我的客户需要 为 USB C型和1.2 A型(支持的各种要求)提供设计,因此我认为TPS2.5868万-Q1应该是一个合适的解决方案。
但是,与TPS2.5869万-Q1不同,TPS2.5858万-Q1没有USB负载开关控制功能,我想知道我的客户是否需要额外的负载开关来控制USB Porta和端口B的开/关?