This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:关于TRS202E,TRS202和MAX202之间的差异

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS202E, MAX202, TRS202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096164/trs202e-about-the-difference-between-trs202e-trs202-and-max202

部件号:TRS202E
主题中讨论的其他部件: MAX202TRS202

大家好,

 

目前,我们的客户无法获得TRS202E。

因此,他们正在寻找替代产品。

 

---------

[Q1]

TRS202E和MAX202是否使用相同的晶片?

 

我找到了以下E2E线程,但我不知道它是否是相同的晶片。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/109.5624万/max202-difference-between-max202-and-trs202?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TRS202#

---------

 

[Q2]

我知道TRS202E和TRS202之间的区别是ESD等级。

TRS202E和TRS202是否使用相同的晶片?

因此,只有ESD测试标准在您的工厂中有所不同。

---------

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    1.与您链接的螺纹相同-这些是TI在相同螺纹中确认的相同部件。

    2.“E”型具有 附加的ESD规格,并提供更多的封装类型-这些是这两个部件之间的区别。

    最佳,

    Parker Dodson   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker-San,

    感谢您提供信息。

    因此,我知道TRS202E,TRS202和MAX202是相同的晶片。

    我的理解是否正确?

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hide-san,

    它们采用类似的规格,并根据数据表中的内容进行测试,可以互换, 只要设备的温度范围和封装类型一致,因为有些封装不是为所有设备提供的,而其中一些封装是在多个温度范围内提供 的-这就是我可以公开共享的信息。 从技术角度来看,这些零件非常相似。  

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker-San,

    感谢您提供的信息和友好支持。

    此致,

    隐藏