This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3826万E:DP8.3826万W恢复时钟

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096777/dp83826e-dp83826w-recovered-clock

部件号:DP8.3826万E

您好,

假设以下情况,我是否正确理解数据表:

可通过LED0 (引脚30)或LED1 (引脚31)输出恢复的时钟。

根据数据表(表9-76和9-77,DS 02年2月22日起),我必须将 cfg_led0_gPIO_Ctrl[2:0]= 001b。

将LED1用作恢复时钟的输出时,LED0是否不再用于LED? (因为 cfg_led0_gPIO_Ctrl[2:0]= 001b??)

因此,基本上问题是:

何处(哪个针脚)以及如何输出恢复的时钟?

我能否在LED1上输出恢复的时钟并将LED0用作LED0 (例如,链路正常)

为什么注册 器cfg_led0_gPIO_Ctrl和 cfg_LED1_gPIO_Ctrl的类型是R(ead)?? 我不是一个软件公司的员工,但我认为他们至少是W (RITE)

谢谢

Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathias:

    您应该能够查看恢复的clk并同时使用LED0作为LED0。  

    这些寄存器是只读的,因为它们是状态位,选择位是您进行选择的方式。 我认为您应该使用寄存器IO_CFG1寄存器来设置您想要的时钟,然后对于其他LED,您应该使用多LED控制寄存器。  

    但是,如果您有疑问,可以同时执行这两项操作。  

    最佳,

    Alon