This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:具有多路复用器的1Gbit SerDes链路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095676/ds90ub954-q1-1gbit-serdes-link-with-multiplexer

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:HD3SS3212, HD3SS3411-Q1

您好,

我想将3台摄像机(每台~~ 1Gbit/秒)连接到视频处理器。  始终使用一个摄像头,我们将在其他两个摄像头中的一个之间切换(任何时候仅使用2个摄像头)。  是否可以在每台摄像机上使用几个DS90UB953序列化器,以及  连接 到单端口DS90UB953 解串器的两对一开关/多路复用器? 如果可能,哪个多路复用器可用于此应用?  

与此问题类似: e2e.ti.com/.../multiplexer-for-fpd-link-iii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:  

    连接  到单端口DS90UB953 解串器的两对一交换机/多路复用器

    我想你是指954? 因此,一个摄像头将进入954的端口1,然后MUX将进入端口2,该端口将在摄像头2和3之间进行多路传输?

    简而言之,这在理论上是可行的;只要添加MUX后,链路仍然满足我们的信道规范要求中列出的插入,返回,串扰和TDR规范。  

    另一线程中提到的项目仍在进行中,因此添加MUX的效果仍在评估和描述中。

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan,

    正确, 一个摄像头将进入954的端口1,然后MUX将进入端口2,该端口将在摄像头2和3之间进行多路复用。

    了解SI要求。  在标记的项目中,他们是否做了任何工作来了解mux的影响,即它是否会减少允许的最大电缆长度?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:  

    该项目仍在进行中, 正在获取插入/返回损耗结果,并根据所需的通道规格进行验证,以查看mux的影响。  

    收到结果后,我可以将它们附加到此线程中。

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Logan

    感谢您进行此状态更新。  几个问题:   

    - 您是否知道项目何时完成考核?   

    - 您是否有所用mux的TI器件型号?  是否有参考设计?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:  

    该设计使用 了HDS3SS3212。  

    此设计的所有者仍在等待来自执行插入/返回损耗测试的测试机构的数据。 可能需要几周时间才能收到并验证所有结果。

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan,您能否确认它是 HD3SS3212而不 是HDS3SS3212 (编号3后的NO S)?   

    这似乎是一个双通道设备,是否有任何性能相似的类似单通道设备?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:  

    是的,您回答正确,抱歉您输入的是打字错误。  单通道版本为HD3SS3411-Q1。

    https://www.ti.com/product/HD3SS3212-Q1

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    酷,谢谢!