This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:脉冲信号识别

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, SN74LVC2G74, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096693/pcf8575c-pulse-signal-recognition

部件号:PCF8575C
主题中讨论的其他部件:BQ2.5601万PCF8575SN74LVC2G74TCA8418

TI团队,您好

我计划使用几个'BQ2.5601万(4EA~…)',将它们连接到MCU。
MCU需要通过PCF8575读取BQ2.5601万的INT信号,
MCU是否可以通过PCF8575识别脉冲信号?

此致

郑某

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何输入引脚更改时,PCF将激活其中断输出,但当输入更改回时,PCF将停用中断。 因此,只有当您足够快地读取PCF的输入端口时,才能识别信号。

    如果您不能 µs您已在256 ̊ C内完成读取,则必须将中断状态存储在触发器中(例如,SN74LVC2G74)并手动清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeong:

    仅为了补充Clemens所说的内容,我们目前没有任何I/O扩展器可在输入端口更改值时锁定INT引脚。 TCA8418具有此功能,但它更像是键盘扫描仪。

    最佳,

    Chris