This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA1.9988万替换为TFP410

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095981/tda19988-replacement-with-tfp410

主题中讨论的其他部件:TFP410TFP401

大家好,  

请执行已废弃的TDA1.9988万,以查找替换件。 我看到这篇e2e帖子: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/101.9757万/does-ti-have-similar-solution-like-tda19988?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDA19988# ,1.9988万,所以1.9988万所以看起来我们没有类似的内容,是否仍然如此?

TFP410是否可行? (注意将涉及重新设计)

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    与TDA1.9988万不同,TFP401不支持HDCP,因此这两个部分在功能上不兼容。 总之,使用TFP410将是一种新的设计,需要对其功能进行审查。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:  

    感谢您的回复,请注意需要重新设计。 您是否曾见过TDA1.9988万使用TFP401进行重新设计,或者您曾见过使用其他产品进行重新设计?

    谢谢!  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delaney

    TFP510可能是TDA1.9988万的最佳替代产品,但我不知道有谁进行了替换设计。  

    由于TFP510需要HDCP,客户是否是HDCP许可证采用者?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    感谢您的快速响应。 我看不到TFP510的产品页面,您可以共享该链接吗?  

    我目前不确定HDCP上的客户状态。  

    谢谢!  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delaney

    我们从TI.com中删除了它,因为客户 首先需要是HDCP许可证的采用者。 我还在内部工作,以确定客户在成为许可证适配器后如何订购部件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    谢谢!  

    最佳,  

    Delaney