This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:RS485收发器

Guru**** 2881110 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096763/thvd1550-rs485-transceiver

部件号:THVD1550

大家好,

我在设计中使用THVD1550 RS485收发器。

请帮助我解答以下问题。

1.此IC允许的过冲和下冲量。 我们已将VCC连接到+5VDC。

2.我们已探测引脚编号 当RS485通信到单个探头通道和完成数学计算(A-B)时,IC的6 (A)和引脚7 (B)。 连接了信号,B信号和A-B的捕获。

3. 我们看到了一些过度的射击和铃声。 我想知道有多少是可以接受的。

e2e.ti.com/.../THVD1550.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat,

    有关您的问题,请参阅以下评论:

    1.因此,这取决于您所指的不同引脚的额定电压不同:

    差速销(A和B)

    对于A/B引脚,我们建议应用将A或B引脚保持在-15V至15 w.r.t之间,最大额定值为-18V至18V (但我们建议在-15至15V之间典型工作)。 如果振铃过冲/下冲不违反条件,则不会损坏设备-如果振铃,只要其电压处于完全定义的逻辑范围内(振铃期间高于VTH+或低于VTH-将保持逻辑一致)。  

    用于单端输入和输出 (D,R,/re,DE) ·

    我们建议从0V至VCC操作这些引脚(R为输出-但如果在此引脚上连接上拉电阻器,请确保将其连接至VCC的电阻不会更高),最大额定值最高为5.7V,最小值为-0.3V。  
    2.  该信号没有什么问题-有一些响铃,但似乎没有违反任何规范。  
    3. 如回答中所述,第一个问题-基本上只要定义了逻辑(在您的示例中,逻辑看起来是如此),并且没有电压冲突(在您的示例中,没有) 您应该没问题,我看不到有多少响铃问题。  
    如果您有任何其他问题,请告诉我!
    最佳,
    Parker Dodson