This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, PCA9306-Q1, SN74LVC2G66-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088934/pca9306-pca9306

部件号:PCA9306
主题中讨论的其它部件:SN74LVC2G66-Q1
根据PCA9306 (工业级)数据表,当 VREF1和VREF2相等时,该设备可用作开关。

PCA9306数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306.pdf?ts=1625454817466&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F</s>1625454817466
 
根据我们的要求,我们计划在 设计中使用PCA9306IDCURQ1 (汽车级)部件,以便将电平转换为1.8V至1.8V逻辑。 此设备是否会从 转换器变为交换设备?  
当VREF1和VREF2相等时,汽车等级数据表不指定功能。 请澄清。
我们是否可以使用PCA9306TDCURQ1部件在I2C线路中将电平从1.8V逻辑转换为1.8V逻辑?  
 
谢谢,此致,
Dharani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306和PCA9306-Q1的行为相同;您可以使用该交换机配置。

    使用像SN74LVC2G66-Q1一样的普通交换机会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharani,

    TI器件的-Q1版本在功能上与其非Q1版本相同。 不同之处在于其符合汽车要求的资格和测试规格。 因此,在极少数情况下,一到两个电气/正时特性可能略有不同,但大多数情况下都是相同的。

    最佳,

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我了解 PCA9306TDCURQ1部件可用于I2C线路中从1.8V到1.8V逻辑的电平转换。 如果我错了,请纠正我。

    附加图像以供参考。

    此致,

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压相同时,请不要将其称为"转换"。

    仅当您要在safe_1v8断电时断开n ü I²C设备时,此电路才有意义。 这是否描述了您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的,主要目的是隔离SOC和I2C设备。

    此致,

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这将有效。 (它还可以与更便宜的SN74LVC2G66-Q1配合使用。)