This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:同轴滤波器供电

Guru**** 1468350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095631/ds90ub954-q1evm-power-over-coaxial-filter

部件号:DS90UB954-Q1EVM

您好,

我们正在使用数据表第141页中列出的同轴电源滤波器(建议用于4G FPD链路III的PoC网络),并且我们已经看到它取得了一些成功。  

但是,PoC筛选器上没有关于示例筛选器功率限制的任何信息。  

根据我对数据表中列出的滤波器的理解,第142页中列出的滤波器的较高电感(建议用于2G FPD链路III的PoC网络)会降低滤波器的带宽(因为其2G与4G是预期的),但您不会提及功率要求。

看一下数据表,我无法在PoC筛选器中看到有关示例筛选器功率限制的任何内容。 您能否告诉我,对比 4G FPD链路III推荐的PoC网络,我们应该考虑哪些电源

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    您可以与线圈和磁珠组件供应商核实设备在电流方面可以处理的确切内容,但您需要注意对网络性能的影响。  在这种情况下,电源要求并不是很有意义,因为您可以非常自由地调整PoC电压,但是就电流限制而言,我通常不建议超过150mA。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的回复。

    滤波器的150mA电流限制的原因是什么。

    据我所了解,大电感器(与电阻器并联)值是切断频率的最大因素,因此只要有功率要求,我们就应该没问题。

    关于系列铁氧体磁珠,建议使用3kOhm (2x铁氧体)@1MHz来增加高速信号的衰减。 所以我一直在想,只要我们能找到能够处理更高饱和电流的铁氧体磁珠,那么就电流限制而言应该是很好的。 我想我们可能需要放置3个铁氧体来获得串联电阻@1MHz,以便获得足够高的饱和电流以使用更高的电流。

    或者,使用较小值的串联电感器而不是铁氧体磁珠呢? 例如,使用2x 100nH电感器。

    你对此有什么想法吗?

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    该限制不是基于各个组件的最大电流限制。 它基于网络提供的频率阻抗,以将高速线路与电源线路中的噪音隔离。 数据表中的网络主要使用电感器来提供背信道频率范围内的阻抗,而FBS则提供FC频率范围内的阻抗。 FBS的饱和特性是,在其额定电流偏置只有~Ω 20 % 的情况下,高频时的阻抗开始急剧下降,这意味着它们不再隔离直流/交流路径。  

    我们花了相当多的时间创建这些网络,以提供不同级别的电流,同时仍保持信道良好的RF特性。 我们有几种不同类型的网络可通过专用E2E消息共享,因此请通过E2E聊天向Nick发送消息,并包含您计划配对的设备(SER/DES)以及您希望支持的聊天当前级别。  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

    感谢您的回复。  

    对于频率上的阻抗,我在这个问题上的尝试是找到更高的饱和电流铁氧体(在高频率下通常具有较低的阻抗),然后添加更多串联以达到类似的高频率不耐受。  

    此外,感谢您解释主电感器的功能如何用于(较慢)反向通道,而铁氧体用于(较快)正向通道频率范围。

    无论如何,我尝试向Nick发送聊天请求,但在我的消息框中,当我尝试将他添加为收件人时,显示"无法发送消息"。 我不确定原因,但我已将他添加为朋友,以防阻止我向他发送消息。

    我很想了解您推荐的用于高电流的其他网络。

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    我在E2E上与您联系,并向您发送了上述文档Casey。

    此致,

    尼克