This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:默认寄存器是否可以直接使用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096062/lmh1208-can-default-register-use-directly

部件号:LMH1208

尊敬的,

LMH1208,可以直接默认寄存器使用?我与寄存器不匹配,所以要确认它,tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    需要  正确设置某些针脚,如curn_CTRL,SDI_VOD,enable,host_EQ0等。 给定这些,您应该能够使用具有默认登记设置的零件。 有关这些控制引脚,请参阅数据表。

    此致,Nasser