This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A未通过I2C命令传递到开关之后的设备

Guru**** 2932530 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095945/pca9546a-pca9546a-not-passing-through-the-i2c-commands-to-the-devices-after-the-switch

部件号:PCA9546A

您好,Tier,  

我根据从E2E获得的输入更改了原理图,下面是原理图。  

在CH0,我连接了四个I2C MUX,这里是其中一个。  

我正在使用PMBus来运行通信。 我可以向PCA9546A写入数据,然后使用地址0x70回读。 我正在编写"0.0001万"以打开CH0。 但我无法如原理图所示访问地址0X4F,当我在那里发送命令时,我得到了一个False返回码。 在另一种设计中,如果没有I2C开关,我们可以毫无问题地与0X4F进行通信。  

您是否发现原理图有任何问题和任何建议?  

此致,  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    您的原理图看起来不错。

    当您尝试与MUX通信时,是否有SC0和SD0总线的范围快照? 如果是,您可以向我发送示波器截图。

    您还可以提供启用SC0和SD0通道的整个写入的范围快照吗?

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:  

    在自己检查波形后,我能够解决问题。  

    谢谢!  

    Jason