This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:输出引脚之间歪斜

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093224/sn65lvdt41-skew-between-output-pins

部件号:SN65LVDT41

大家好,

  1. 在数据表中,传播延迟时间为最大 提供2.9 ns以及1.5 ns的部分对部分偏移。 此时,我对同一组件的各个引脚之间的驱动程序传播延迟差异感兴趣。 我可以假定它是以下值:最大值:2.9 ns - 1.5 ns = 1.4 ns。 是否正确?如果不正确,如何操作? (由于数据表广告的采样速率为250 MBit/s,因此我假定所有驱动程序输出引脚13至20之间的差异小于2.9 ns。)
  2. SPI收发器设计用于3V3的电源电压。 我没有找到具有1V8电源的类似部件。 在这里 ,您建议使用液位调节器。 这是正确的(电平转换器+收发器)还是现在您的工作清单中还具有支持1V8的收发器?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    SPI收发器设计用于3V3的电源电压。 我没有找到具有1V8电源的类似部件。 在这里 ,您建议使用液位调节器。 这是正确的(电平转换器+收发器)还是您现在的工作清单中还具有支持1V8的收发器?[/QUOT]

    由于我们的产品组合中没有任何1.8V收发器,因此需要电平转换器。

    在数据表中,最大传播延迟时间 提供2.9 ns以及1.5 ns的部分对部分偏移。 此时,我对同一组件的各个引脚之间的驱动程序传播延迟差异感兴趣。 我可以假定它是以下值:最大值:2.9 ns - 1.5 ns = 1.4 ns。 是否正确?如果不正确,如何操作? (由于数据表广告的采样速率为250 MBit/s,因此我假定所有驱动程序输出引脚13至20之间的差异小于2.9 ns。)[/QUOT]

    客户要求此处提供线对内偏斜规格。 我需要搜索是否已查看,因为规格是差分波形,而不是单端波形。 客户在这里是否有特别的理由感到担忧?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    如果我想知道单个零件的传播延迟,我必须将1.5 ns的零件到零件的倾斜加减到最大值 传播差异为2ns (延迟= 0.9ns到2.9ns)?

    谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    我不会进行上述计算。 通道之间的Prop延迟范围介于0 ns (最小)和2 ns (最大)之间。 基本上,每个通道在t_PHL/t_PLH规格内的 输入与输出会有所不同,因此通道之间的偏移受这些规格的限制。