This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:抖动容差

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092047/ds125df111-jitter-tolerance

部件号:DS125DF111

大家好,

您可以提供帮助吗? 我们对 DS125DF111 (多协议CDR)有疑问。

首先:抖动容差在数据表中指定为10G
抖动容差将数据速率减半或四分之一如何?
它还在0.7ui吗?
第二次询问:它是关于信号检测功能的
在注册 0x14[5:2]可以更改信号检测-断言和断言-。
但数据表中没有信号检测将在哪个范围内发生变化的信息。
我们能否 在此提供一些数字? 谢谢你。
此致,
乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    我们希望抖动容差在不同的数据速率之间具有可比性。

    遗憾的是,对于此设备,我没有任何与断言/取消断言值相关联的特定阈值。  因此,随着0x14[5:4]的增加,我们预计断言阈值将增加。  随着0x14[3:2]的增加,我们还希望去断言阈值会增加。

    谢谢!
    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    我们有客户的跟进问题。

    再定时器DS125DF111的差分输入电阻通常为100欧姆(参见第7页的数据表)。 当再定时器现在看到一个传输线路为50欧姆的纯单端输入时,在再定时器内是否仍相应地终止? 在单端操作模式下,输入端的再定时器的最佳接线是什么-未使用的输入通过交流耦合端接至50欧姆?

    当单端输入的电压从大约100mVp-p摆动时,这是否仍在再定时器的工作范围内?

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    是的,此设备也将相应地终止,以实现单端操作。  RX端接通常由连接到一个公共节点的两个50欧姆电阻器组成。  这将产生100欧姆差分端接和50欧姆单端端端接。

    对于单端输入,这可能会起作用,但请记住,信号会受到共模噪声的影响。  正如您所建议的,我会通过交流耦合电容器将未使用的输入端接至50欧姆。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    我们确实有跟进问题。 有关电压摆动的问题仍然没有解决:
    当单端输入的电压从大约100mVp-p摆动时,这是否仍在再定时器的工作范围内?
    您能否 提供反馈?

    最好的regads,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    信号的发射振幅是多少?  如果再定时器接收器处的信号的高频内容为100mVp-p,则这可能可通过再定时器的CTLE阶段恢复。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    感谢您的支持。 您可以关闭此线程。

    此致,

    乔纳森