This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302SQE/NOPB -使用单LMH0302进行两路3G-SDI输出。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0307, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095372/lmh0302sqe-nopb---using-single-lmh0302-for-two-3g-sdi-output

主题中讨论的其他部件:LMH0302LMH0307LMH0397

大家好

我们需要两个3G - SDI输出(1080p和60FPS)

在我们以前针对每个SDI输出的参考设计中,它们使用了单独的驱动器IC (LMH0302)。 请查找片段以便更好地理解。  

在新设计中,我们计划将单个LMH0302驱动器IC用于两个SDI输出。 基本上,将SDO (Bar)连接到另一个BNC连接器。  请查找片段以便更好地理解。  

  1. 我想知道从单 个LMH0302SQE/NOPB驱动两个SDI输出时是否会出现任何问题?
  2. 在进行此更改时,我需要考虑什么? (按布局)-应进行150欧姆差动对输出布线,或每个输出应为75欧姆单端输出。  

此致  

Praveen  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    1)。 您可以使用两个SDI输出,如第二个图像中所述。 但是,如果一个输出未终止,则会影响正在使用的另一个输出的信号质量。 为了获得最佳信号质量,您可以考虑使用LMH0397并使用SDI_IO和SDI_OUT正输出。 否则,您可以考虑使用LMH0307。  

    2)。 请注意,DVB-ASI对极性敏感,您应使用正输出。 您可以使用单端75欧姆轨迹。 或者使用紧密耦合的150欧姆跟踪,但您需要更改为单端75欧姆输出以连接到两个BNCs。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nasser

    感谢您的解释。  

    我们正在研究医疗应用,因此图像质量是一个重要因素。  

    正如您所说,我们也可以使用LMH0307,但我们的团队没有对其进行测试。 到目前为止,我认为使用两个LMH0302进行2xSDI输出将是一个安全的选择。  (因为我们已经测试了LMH0302)。  

    请您对此提供反馈意见吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    两个LMH0302应该是一种安全方法,因为客户已经使用过此部件。 从信号质量的角度来看,LMH0397是最好的,因为它集成了SDI时钟恢复电路。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser  

    非常感谢您的清晰解释。