This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:NS16C2552TVA/ NOPBの动きについて

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096142/ns16c2552-ns16c2552tva-nopb

部件号:NS16C2552

こんにちは

PC1.6552万DV/NOPB の代替品としてNS16C2552TVA Ω/ NOPBを选定しましたが、Ω

うまか动作しません(UART通信)

PC1.6552万DVとNS16C2552TVAの违いについて质问なのですが、2552、
1)动作シーケンスは同じか

2)割込み処理の手顺は同じでよいか(データシートに记载されていない)

よろしくお愿いします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.0093万,

    感谢您的帖子。 既然这是一个英文论坛,是否可以用英文张贴?

    此致,

    Eric Hackett