This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:如果IO端口未使用,

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095830/tca6408a-if-the-io-ports-are-unused

部件号:TCA6408A
您好,
 
我有疑问。
如果IO端口未使用,我应该将其设置为输出(并打开),或者将其设置为使用上拉式调整器输入,对吗?
(我认为有必要避免浮在电流中。)
如果可能,我只想将其设置为输出以减少零件数量。
我认为上述情况可以,但我想确认一下,以防万一。
 
此致,
Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这两种方法都能防止浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解。 感谢您的回复。
    此致,
    Hiroaki