This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:关于软件捆绑模式

Guru**** 2558100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091576/tlk110-about-software-strapping-mode

部件号:TLK110

您好,

关于软件捆绑模式

 

根据数据表上的3.8 部分,下面介绍了软件捆扎模式。

 “有3个软件捆绑控制寄存器:SWSCR1 (0x0009),SWSCR2 (0x000A)和

SWSCR3(0x000B)包含用作捆扎选项或期间虚拟捆扎引脚的配置位

硬件重置或开机。”

 

在这种情况下,如果已配置了虚拟捆扎引脚,则哪个值将反映为SWSCR1/2/3寄存器?

(这些寄存器上已配置的捆扎选项值或已配置的虚拟捆扎引脚?)

 

使用SWSCR1/2/3寄存器的默认值时,是否需要配置(写入)这些SWSCR1/2/3寄存器值?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TAO_2199,

    这些寄存器0.9万a,000b的默认值由硬件绑带决定,并在寄存器访问可用之前预加载。
    如果重新编程了任何带位,则编程值将生效。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul-san,
    感谢您的回答。

    在客户的电源开/关测试中, 他们发现多个TLK110不能正常工作,10次中有5次不能正常工作。
    这种现象是它不能在100Base-T上链接
    经调查,我们发现了以下情况。

    1.引导使用内部上拉/下拉

    2.客户设置程序
      ・/SW_strap = L
      ・启动时仅软件设置SWSCR1 = 0xFC01
      ・现已确认MDC和MDIO的交流电规格不存在问题。

    3.当再次执行H/W复位时,它工作正常。

    4.我们检查了以下步骤:

      案例1:开机/重置释放
         >执行BMCR (0x0000)重置[15]
         > SWSCR1 = 0x7C01设置
         > SWSCR1 = 0xFC01设置
         结果→NG

      案例2:开机/重置释放
         >执行PHYRCR (0x001F)软件重置[15]
         > SWSCR1 = 0x7C01设置
         > SWSCR1 = 0xFC01设置
        结果→NG

      案例3:开机/重置释放
        > SWSCR1 = 0x7C01设置
        > SWSCR2 = 0x0004设置
        > SWSCR3 = 0x0000设置
        > SWSCR1 = 0xFC01设置
        结果→正常

    从以上的结果来看,我有一些问题。

    1.当POR不能正常工作时,我期望与通过软件重置重置H/W时的行为相同,但情况不同。
    H/W重置和软件重置之间的Bootstrap加载是否存在差异? 此外,初始化的内容是否存在差异?

    2.根据您的答案,POR之后的SWSCR寄存器的内容反映了Bootstrap的内容。 它是否反映在软件重置中?

    3.当我在POR之后阅读SWSCR寄存器时,
    SWSCR2,0x000a = 0x0104是默认值,但设置的值与0x7f05完全不同。 因此,​​其他一些寄存器中的值与预期的值不同。
    因此,我将所有内容从SWSCR1重写到SWSCR3
    工作正常。

    当Bootstrap值未在POR中反映出来时,它是否是重写从SWSCR1到SWSCR3的所有内容并对其进行操作的有效方法?

    4.虽然人数不多,但有些人的POR不能正常工作。 导致这种情况的可能因素是什么?


    此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi-san,

    请在下面查找答复

    1.当POR不能正常工作时,我期望与通过软件重置重置H/W时的行为相同,但情况不同。
    H/W重置和软件重置之间的Bootstrap加载是否存在差异? 此外,初始化的内容是否存在差异?
    [Gokul]:H/W重置和软件重置(0x001F[15])之间的Bootstrap加载没有区别。 您能否提供您所看到的差异的日志和详细信息?

    2.根据您的答案,POR之后的SWSCR寄存器的内容反映了Bootstrap的内容。 它是否反映在软件重置中?
    [Gokul]:是的,它们得到了反映。

    3.当我在POR之后阅读SWSCR寄存器时,
    SWSCR2,0x000a = 0x0104是默认值,但设置的值与0x7f05完全不同。 因此,​​其他一些寄存器中的值与预期的值不同。
    因此,我将所有内容从SWSCR1重写到SWSCR3
    工作正常。

    当Bootstrap值未在POR中反映出来时,它是否是重写从SWSCR1到SWSCR3的所有内容并对其进行操作的有效方法?
    [Gokul];奇怪的是,寄存器0x000A被读取为0x7F05。 如果“Always 0x7F05?(始终为0x7F05?)” 还是仅在某些迭代上发生?
    当反映错误值时,将SWSCR1写入SWSCR3是一个很好的解决方案。  

    4.虽然人数不多,但有些人的POR不能正常工作。 导致这种情况的可能因素是什么?
    [Gokul]:我们必须通过监控电源斜坡和重置引脚来启动调试。 您观察到的故障指示是什么? 是否始终在少数设备上或在几次迭代中观察到?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul-san,
    感谢您的回答和支持。

    硬件重置和软件重置之间的实际现象不同,因此我再次阅读数据表。

    数据表解释如下,我的假设是错误的,确认的现象被认为是正确的。

    ===数据表摘录===
    除非应用了新的通电/硬件重置,否则配置的SW Strap Register (SW带寄存器)值​​将作为默认值发挥作用。 软件重置/软件重启的生成--register PHYRCR (0x001F)的位15和14将不会清除配置的SW Strap位值。
    ===================================

    顺便说一句,根据客户的报告,他们 使用的是一个3.3V电源。 没有观察到波形,但电源的上升时间约为1.425毫秒。

    POR失败时,SWSCR2的保留位设置为“1”,其中它应为“0”。

    在POR容易出现故障的示例中,这是电源开/关测试中出现的问题。 因此,假设在关闭电源时IC内的电荷未完全放电,我尝试冷启动,但已确认POR可能不能正常工作。
    用一个好的样本替换有问题的样本可以解决问题。

    附录了注册纪录册的内容(如正常)及注册纪录册的内容(如有NG则),以供参考。

    执行步骤如下所示。
    开机/重置释放
    >执行BMCR (0x0000)重置[15]
    > SWSCR1 = 0x7C01设置
    > SWSCR1 = 0xFC01设置

    e2e.ti.com/.../TLK110_5F00_OK_5F00_NG.xlsx

    有问题的样品数量很少,但不清楚为什么某些样品容易出现POR故障。

    Boootstrap使用内部上拉/下拉电阻器。 是否有使用外部电阻器更好的情况?

    谢谢,此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi-san,

    我明白了您正在谈论的问题。 但是,要调试这一点,我们没有足够的支持,因为TLK110已逐步淘汰。

    您是否介意让我知道您目前使用TLK110 PHY的开发阶段?
    如果时间不晚,请切换至与TLK110兼容的引脚2引脚的DP8.3822万吗?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul-san,
    感谢您的回答和支持。

    由于这将是我们客户的信息,我想在这里用私人信息回复。

    此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi-san,

    当然! 我们可以在这里讨论。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul-san,
    感谢您的支持。

    有新的信息和更正。
    据报告,POR或HW重置后的SWSCR值是IC中的默认值,在电源开/关测试中很容易失败。 使用POR或HW Reset初始化该值似乎不是问题。

    因此,这是根据客户的设置程序尝试以下操作来查看每个步骤SWSCR寄存器的内容的结果。


    1.​​写SWSCR1之前的值,断言硬件重置后的2和3
       SWSCR1 = 0x7C01
       SWSCR2 = 0x0104
       SWSCR3 = 0x0000
    2.仅设置SWSCR1后的值= 0x7C01
       SWSCR1 = 0x7C01
       SWSCR2 = 0x0104
       SWSCR3 = 0x0000
    3.设置SWSCR1 = 0xFC01后的值(Config_done)
       SWSCR1 = 0xFC01
       SWSCR2 = 0x7F05
       SWSCR3 = 0x0000

    当他们只重写SWSCR1并执行"SW Strap config done (SW Strap配置完成)"时,SWSCR2寄存器的内容出于某种原因而奇怪。
    这似乎是基于SWSCR的配置不起作用的原因。

    但是,在设置SWSCR1,2和3后执行"SW Strap config done (SW Strap配置完成)"后,它工作正常。

    如果IC在通电/断电测试中没有问题,则在SWSCR2值不正确的情况下,IC将正常工作。

    这次的问题是,​​如果未设置所有SWSCR,为什么在运行"SW Strap config done (SW Strap配置完成)"后,某些IC的SWSCR值不正确。

    此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi-san,

    您能否告诉我电源斜坡完成与取消确认硬件重置之间的延迟? 在加电过程中,在加电斜坡过程中,重置引脚的状态是什么?

    在坏板上,SWSCR2 在硬件重置断言/取消断言和通电循环中是否重复观察到损坏? 在所有电源循环中,行为是仅发生几次还是始终发生?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul-san,

    关于功率斜坡和重置;
    在通电过程中,硬件复位被确认,电源完全打开时取消确认,然后再次确认硬件复位。 在600毫秒后取消断言,并设置SWSCR1。

    关于SWSCR2登记册的内容被销毁的问题;
    他们没有一直检查,但已确认SWCSR2的值已损坏。
    在通电/断电测试中,正常操作的概率为50 % ,因此估计SWSCR2也 会因50 % 概率而损坏。

    波形通过私人邮件发送给您。

    此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi-san,

    我已通过私人邮件回复您。

    --
    此致,
    Gokul。