您好,
关于软件捆绑模式
根据数据表上的3.8 部分,下面介绍了软件捆扎模式。
“有3个软件捆绑控制寄存器:SWSCR1 (0x0009),SWSCR2 (0x000A)和
SWSCR3(0x000B)包含用作捆扎选项或期间虚拟捆扎引脚的配置位
硬件重置或开机。”
在这种情况下,如果已配置了虚拟捆扎引脚,则哪个值将反映为SWSCR1/2/3寄存器?
(这些寄存器上已配置的捆扎选项值或已配置的虚拟捆扎引脚?)
使用SWSCR1/2/3寄存器的默认值时,是否需要配置(写入)这些SWSCR1/2/3寄存器值?

此致,
TAO_2199