This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:晶体

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095865/tusb2036-crystals

部件号:TUSB2036

是否有人知道TUSB2036的6MHz晶体的部件号不是过时的,且采用相对较小的SMD封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Digikey上,最小的6 MHz SMD晶体是ECS-060-18-20BM-Jen-TR和H13-SMD-16-5050-EXT-TR 6.000 (5 mm x 7 mm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。