This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5994万QFNEVM:清晰示意图

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095761/tps65994qfnevm-clear-schematic-diagram

部件号:TPS6.5994万QFNEVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5994万

阅读TPS6.5994万 EVM用户指南(SLVUBM1C)时,我发现p36到P43的原理图不清晰。

请您给我发送一个清晰的版本吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的团队成员将尽快与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenmin:

    请将TPS6599x问题提交给内部论坛。

    谢谢!

    哈里