This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX232E

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094913/max232e-max232e

部件号:MAX232E

我想使用MAX232E连接到PC串行端口。 我为C1-C4使用了10uF陶瓷盖。 C1+的波形为5V至10V,C1-为0V至5V,C2+为0V至10V,C2-为0V至10V。 Vs+为8V,而Vs-为-8V。

我将引脚3 (DB9)连接到MAX232E引脚13,我无法从引脚12 (MAX232E)中看到任何波形。 但是,如果我将引脚3 (DB9)连接到MAX232E引脚11,我可以从引脚14 (MAX232E)中看到波形。

请告诉我,如果将串行端口DB9针脚3 (RX)连接到MAX232E的针脚13或针脚11,可能会出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚11和12不得连接到RS-232总线。 请参见数据表中的图10:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我将C3连接到GND。 我将串行端口DB9针脚3连接到MAX232E针脚13。 我看不到来自MAX232E引脚12的任何信号。 请告诉我,MAX232E引脚12上是否应该有上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚8和13具有内部下拉功能。

    针脚13和12处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaipun,

    引脚13 (从DB9接头的引脚3)处的电压是多少-是否有确认已发送至设备的数据信号?

    在12时是否看到任何信号?  

    引脚12不需要上拉或下拉(增加上拉不会有伤害), 由于输出用于TTL或CMOS逻辑- 这是推挽式架构,意味着无需拉动即可驱动信号-如果您想要在未驱动任何设备时获得已知的空闲电压,则将使用上拉式/下拉式。  

    请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给Clemens和Parker,

    [KP]引脚13从DB9引脚3获得+5V和-5V电压,引脚12始终为高电压。 使用DB9断开DB9,引脚13拉高至+5V (通过4k7),引脚12处电压为0V;引脚13处电压过低,引脚12处电压为5V。 它显示引脚13在0V至5V之间工作正常,但如果从-5V变为5V,则不能正常工作(我的观点)。 测试期间波特率为9600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示针脚12和13的示波器轨迹?

    将总线电压连接到逻辑针脚可能已损坏芯片。 您可以尝试另一种吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将获得示波器的引脚12和引脚13。

    请告诉我以下波形是否正确:

    1. C1+:5V至10V的方波

    2.C1-:方波从,0V至5V

    3.C2+:0V至10V的方波

    4. C2-:0V至10V的方波

    我只购买了3件。 两个电脑显示了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaipun,

    充油泵的这些结果看起来不错。  

    VCC为5V

    C1-处输出5V平方, 应使C1+处的输入电压~2倍。 然后,此电荷存储在存储电容器中,电压为V+。 这充当正极充油泵。

    对于C2,应从C2+输出10V的方波,C2-应为~-1 * C2+电压,然后存储在存储电容器中的V-处。

    根据您在上面给出的结果,这似乎是可以接受的。

    当您获得示波器镜头时,请分享它们,因为这可能有助于识别问题-因为逻辑针脚可能会遇到总线电压的初始设置可能已损坏部件。 因为它应该能够在Rin针脚上接收+/-5V信号。  

    对于未给出这些充油泵值的零件-您正在测量什么值?  

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    VCC至GND仅使用10uF。

    我已使用我最终购买的零部件恢复电路。 它现在工作正常,我可以看到引脚12的输出以及引脚13 (RS232)的输入。 我在测试电压较高的TTL/CMOS针脚时可能确实损坏了芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaipun,

    我很高兴听到它的工作!  

    这似乎是对所发生情况的一个可能的解释。 如果您有任何其他问题,请告诉我!  

    最佳,

    派克