This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:TL16C754B

Guru**** 2906860 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094716/tl16c754b-tl16c754b

部件号:TL16C754B
主题中讨论的其他部件: CSD

您好,

如果我们在 TL16C754B上接收到多条UART线路的数据,如何检测来自哪个UART的数据?
我们能否读取任何寄存器上的各个中断状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有四组寄存器。 芯片选择信号(/CSx)确定您正在访问的四个UART寄存器中的哪一个。 中断有单独的INTx信号。 (/RXRDY/TXRDY信号共享。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初,我们启用所有CSA~CSD。因此,我 在这里感到困惑,问您 我们是否能够读取任何寄存器上的各个UART中断状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问寄存器时,必须只启用一个/CSx输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GitHub上是否有任何可用的应用程序库文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VNY,

    遗憾的是,我们没有可以与客户共享的任何项目文件。  

    此致,

    Eric Hackett