This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:TCAN1044V-Q1的常闭引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090332/tcan1044v-q1-nc-pin-of-tcan1044v-q1

部件号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他部件: TCAN1044VTCAN1051

尊敬的TI CSC,

我注意到TCAN1044V-Q1的PIN5有两个不同的定义:NC和IO电源电压。 那么让PIN5保持浮动的结果是什么? 或者,如果我们使用TCAN1044V-Q1,我们是否必须将电源电压连接到此针脚? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rogers:

    TCAN1044 (非V)的引脚5上具有真正的电气NO连接,因此保持此引脚浮动或连接到Vcc或GND不会对功能产生影响。
    TCAN1044V使用此引脚作为逻辑电平电源输入,需要连接至Vio (例如1.8V,3.3V或5V),设备才能正常工作。 此电源用于驱动RXD输出并设置TXD引脚的输入阈值。  

    对于不需要逻辑电平转换的应用,可能适合将引脚5连接到Vcc,以允许使用两种器件版本。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于1044对于无需1044无需逻辑403.8473万逻辑电403.8473万电平转换的应用,可能适合将引脚5连接到Vcc,以便同时使用两种器件版本。  [/引述]

    您好,Eric,

    对于TCAN1051和TCAN1051V,此注释是否也正确? 即TCAN1051常闭引脚可以连接到Vcc,该Vcc与TCAN1051V共享相同的印刷电路板设计?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,

    是的,正确。

    此致,

    Eric Hackett