This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:吸入主机(使用UFP)

Guru**** 2535620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093063/tusb320-sinking-host-using-ufp

部件号:TUSB320
线程中讨论的其他部件: TPS2.575万USB-PD-CHG-EVM-01

您好,

在我的设计中,我只有一个USB 1.1 Host-Lite端口可用,需要外部电源(5V,3A)。

考虑到这一点,我正在探索是否有办法使用USB-C UFP,我认为它应该可以供电  
具有5V,3A的板。 但问题是如何/是否可以将USB主机(而不是设备)与UFP结合使用?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于此应用程序,您需要使用PD控制器来实现具有电源角色交换的DFP端口。 这将允许您进行主机类型的数据连接,电源角色交换请求将请求3A @ 5V电源配置文件。 TUSB320无法实现此功能。   

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/84.3553万/faq-when-do-i-select-a-pd-controller-or-cc-controller-for-usb-type-c-applications#:~:text=PD%20controllers%20can%20be%20used,the%20USB%20Type%2DC%20connector。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Malik,

    这毫无意义。 但有一个问题-在PD控制器中,电源角色是否可以独立于数据角色进行设置?
    在我的情况下,我需要Sink作为电源角色,UFP作为数据角色-这样我的USB主机可以 从外部供电
    通过USB-C电缆。
    例如 ,TPS6.5987万DDK之类 的产品是否起作用,或者您是否推荐其它部件?

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,对于大多数PD控制器,电源角色和数据角色可以单独设置。  TPS6.5987万DDK 似乎不是最适合您的设计,因为此器件 用于USB 4应用。  TPS2.575万D可能是一个更好的选择,在这种情况下,电源角色交换可以通过I2C从MCU发出。 请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Malik,  

    还有一个问题-当我考虑将BQ2579x系列充电器与TPS2.575万D配合使用时。
    有点困惑,因为这两个部件都有D+/D-针脚,同时支持1.2 和BQ,甚至列出了USB主机/  
    充电端口检测,数据触点检测(DCD),1.2 中的主要和次要电池检测以及  
    可调高压适配器。 不确定我应该如何将它们连接起来,如何使用它们? 帮助!!

    无需深入了解USB-C规格。 -是否有使用的设计指南(应用说明/ TIDA)或参考设计  
    这两个或类似的部分并排?

    请提供建议。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我不知道有这样一份文件。 USB BC 1.2 主要与USB-C充电分开。 您可以将USB BC 1.2 视为C型领域的备份,用于传统充电应用。 最常见的有用情况是使用USB-C转USB-A电缆(CC线缆不会从电源传输到电源散热器)。 在这种情况下,如果使用BC 1.2 ,则系统仍可以高于默认值的功率进行充电。  一次在D+/-上只能有一个BC 1.2 控制器。    连接到BQ2579x系列充电器可能最简单,但我不是这些部件的专家。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Malik,

    您是否知道使用TPS2.575万 (或使用D+/D-的其他PD控制器)和BQ2579x系列充电器的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,我认为我找到了它- USB-PD-CHG-EVM-01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望EVM能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它帮助了我很多:)我的设计几乎完成了-但有一个问题:  

    如果我不打算向VBUS提供/提供5V电源,那么连接引脚34,35 (PP5V)和32,33 (VBUS)的最佳方式是什么?
    我猜我可以留下32,33个未连接(?),但34,35个呢? 数据表显示,它们“为CCY引脚提供VCONN

    另外,您/ TI团队成员是否可以私下查看我的设计方案并提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最好使用有问题的PN在新线程中重新发布您的设计和以上问题,这将确保将请求分配给正确的人员。