This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:max202和trs202之间的差值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS202, MAX202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095624/max202-difference-between-max202-and-trs202

部件号:MAX202
主题中讨论的其他部件:TRS202

MAX202和TRS202之间有何区别?  它们不能完全互换有任何原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是相同的。 存在最大名称仅是为了与Maxim芯片兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens的帮助。

    Phil,

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett