This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:DP8.364万捆扎覆盖

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094030/dp83640-dp83640-strapping-overwrite

部件号:DP8.364万

您好,  

我们的设备设置为使用RMII。 我们的RX_DV和TXD_3均捆绑高。 但是,电阻 器的规格不正确,为10K。 我们有时会看到系统在以太网不工作的情况下启动,并怀疑PU没有达到启用RMII所需的逻辑级别。  我们已将这些值更改为2.2K,但同时,我正在寻找重新配置PHY寄存器的方法,以便将模式设置为RMII,而不管带式电阻器如何。

为了进行测试,我已在RX_DV (使用内部PD)上卸下PU,并已写入RMII旁路寄存器(0x17),并将位14和5设置为高。 这在仅删除RX_DV的情况下效果很好。 如果我卸下TXD_3上的PU并更换RX_DV上的10K PU,则旁路寄存器写入不起作用。

我是否丢失了另一个寄存器写入? 我希望得到一些指导。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    感谢您与我们联系。

    无法通过寄存器写入配置RMII主设备或从设备。 它只能通过手提带(TX_D3)进行配置。 我认为这方面没有任何解决方法。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Gokul的回复。

    TXD_3的内部下拉值是多少? 10公里的边界线是否足够强,足以将销钉向上拉? 我们看到连接有时会建立起来,并且正在尝试找出设计中的根本原因。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    看起来我们甚至不像10公里下拉的临界点。  必须更换带式电阻器才能获得所需的功能。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有趣,因为我们看到它的工作频率比没有任何寄存器集更高。  

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    请告诉我VDDIO的值吗? 我想最好在重置模式下查看TX_D3的引脚电压。 然后,我可以检查内部绑带阈值水平,让您知道这种情况的原因。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用3.3V的VDDIO。 谢谢你。

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    能否测量TX_D3的针脚电压? 如果数据表中的针脚电压低于VIL,我们可以可靠地确保正确锁定束带。

    如果即使电压高于VIL,腕带仍然正确锁紧,我们可以指出PHY中的较高裕度。 由于各部分之间的差值不同,因此很难估计。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我们团队在测量电压时看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    很抱歉,在我之前的回答中,我对TX_D3腕带的极性感到困惑。 TX_D3固定带默认为低电平,您使用固定带将其拉高。

    在这种情况下,我们选择电阻器的方式是使重置模式下的引脚电压高于VIH (相当于3.3V)。
    由于引脚电压高于2V (相当于3.3V的VIH),因此即使使用10K电阻器,该器件也能正确捆绑。

    --
    此致,
    Gokul。