This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:不使用USB超高速时,USB3超高速的引脚处理

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095690/tusb8020b-pin-treatment-of-usb3-super-speed-when-not-using-usb-super-speed

部件号:TUSB8020B

您好,

如果用户未在TUSB8020B上使用USB3超高速,"相关引脚"是否打开?  例如USB_SSTXP/M_UP/DNx,USB_SSRXP/M_UP/DNx。   请告诉我们。

谢谢,此致,
Hattori先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果不使用,则保持未连接。

    此致,

    JMMN