This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:无法识别连接到总线的I2C设备

Guru**** 2837830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095639/tusb1064rnqevm-cannot-identify-i2c-device-attached-to-bus

部件号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他部件:TUSB1064

您好,

我正在尝试将TUSB164RNQEVM配置为在显示端口接收器模式下运行。  我在数据表中找不到I2C设备地址列表,所以我使用Aruino扫描总线中的设备。  我的扫描表明一个设备在I2C地址0x12处。  但是,我不确定这是TUSB1064转接驱动器开关还是TPS6.5986万 PD控制器。

是否有办法准确确定我在扫描中找到的芯片?   是否有与主板上的芯片相关联的设备ID,我可以在地址0x12处请求该ID?  此外,我是否应该期望I2C总线上有多个设备?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jarratt:

    I2C地址将因针脚设置而异,如果突出显示的部分与您的设置匹配,则I2C地址将为12h

    此致,

    JMMN