This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX2121:DS92LX2121评估套件LX21EVK01

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095088/ds92lx2121-ds92lx2121-evaluation-kit-lx21evk01

部件号:DS92LX2121

您好,

我正在测试DS92LX2121的评估套件。 传感器的输出为5V电平。

是否建议使用某些IC将5V电平信号转换为3V3电平?

非常感谢!

美好的愿望!

赵秀尧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许是一个水平转换器,但它会带来一些延迟。 是否有其他解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiyao,  

    您能否帮助提供更多有关此查询的背景信息?  

    此外,我还支持SerDes器件,并建议联系您的地区TI销售人员,为 该应用提供最合适的电源组件。  

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu,

    串行器收集来自两个传感器的信号,然后将信号传输到DES,然后传输到CPU。我们需要这样做,因为传感器侧的电缆有两个多。 因为机械设计。 我们没有足够的空间来容纳这么多电缆。 所以我会使用Ser和DES来减少电缆。

    但传感器的输出电压为5V。 Ser为3V3级。 所以我需要将传感器的输出电压水平降低到3V3。 然后Ser.会做他的工作。

    如果要收集的信号高于Ser的3V3,您是否有一些解决方案?

    谢谢。

    最佳,

    夏约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiyao,  

    我现在理解了,谢谢您的解释。  

    DS92LX2121串行器是不属于FPD链路或V3Link系列的工业部件。 我为以下序列化器提供支持,也许有一个我们可以支持的符合您的设计需求的序列化器:
    https://www.ti.com/interface/other-interfaces/overview.html
    https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/overview.html

    如果您找不到合适的设备,我认为最好的做法是 联系电源团队,获取电压电平转换器对当前串行器的建议。

    最佳,